This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:连接4.3英寸电容式触摸 LCD

Guru**** 2810115 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1105449/msp430fr5994-interface-with-4-3inch-capacitive-touch-lcd

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5739

尊敬的先生/女士:

请查找附加的文件

我必须将 TFT LCD 与 MSP430FR5994连接、

请帮我们编解码、

还附上了 reference.e2e.ti.com/.../4.3inch_5F00_Capacitive_5F00_Touch_5F00_LCD_5F00_user_5F00_manual_5F00_en.pdfe2e.ti.com/.../GT911.pdfe2e.ti.com/.../GT911_5F00_Register.pdfe2e.ti.com/.../SH430HI50_2D00_43050L_2D00_C.pdf 的代码

 

 

此致、

Pratik Shirsat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    TFT LCD 使用 I2C 通信协议、您可以在文件 GT911/GT911_Register 中了解相关配置。

    TI 提供的有关 I2C 通信的参考代码可在附件中找到。

    您可以参考代码示例来配置 MSP430、以实现 它们之间的通信。

    I2C_Master_Transmit_Slave.txt

    I2C_Master_Read_Slave.txt

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我需要有关连接 LCD (基于 RGB 的 LCD)和用于触摸接口的 I2C 的帮助。

    我至少需要对其进行基本编码

    此致、

    Pratik Shirsat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    MSP430FR5994连接 LCD 的基本代码附在 之前的答复中。 很抱歉 、随附的代码是 MSP430FR5739、我已经对其进行了更正。

    文件"I2C_Master_Transend_Slave.txt"显示了 MSP430在 I2C 协议中作为主器件工作、并将数据传输到从器件、即电容式触控控制器(GT911)。

    文件"I2C_Master_read_Slave.txt"显示 MSP430在 I2C 协议中作为主器  件工作、并从器件(即电容式触摸控制器(GT911))读取数据。

    随附了有关 MSP430 I2C 模式配置的更多信息: 单击此处 (第32章)。 我认为这将有助于您根据参考代码进行修改。

    对于从  站、您所附的文件"GT911/GT911_Register.pdf"显示了电容式触摸控制器(GT911)从模式的配置、请注意地址并 相应地运行 、如第6章所示。

    此致

    SAL