This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:晶体电路

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106033/msp430f1232-crystal-circuit

器件型号:MSP430F1232

您好!  

客户表示在1000个批量生产的单元中、晶体没有振荡。

它们将晶振连接设计如下:

他们通过在电路板上的 XOUT 端子和 GND 之间添加一个15pF 电容器来解决了这个问题、在这个晶振不会振荡的地方。

它们使用的晶体为:
https://www.sii.co.jp/en/quartz/datasheets/smd/ssp-t7-f/

这是否意味着 MSP430中内置的负载容量不足以满足此要求?

它们已由 XTAL 供应商进行匹配测试。

我想知道为什么添加15pF 可以改善这个问题。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki

    我将详细检查并 在稍后回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki

    通常、32KHz 晶振需要几个 pF 负载电容器。

    请查找 应用手册 作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li-San、

    感谢您的支持。

    我检查了它。

    该文档显示"MSP430x1xx:6pF (每个引脚12pF 的固定有效电容)、不建议使用外部电容器"

    我想知道 为什么我的客户 通过添加15pF 电容器来解决这个问题  

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sasaki

    感谢您的提醒!

    我已经在 MSP 请求和晶振规格之间检查了以下参数

    •晶振所需的有效负载电容(对于32kHz 晶振、通常为6pF 至15pF);μ F
    •晶振的 ESR (kΩ 32kHz 晶振、通常为30 kΩto 100 μ F)
    •容差(通常为5ppm 至30ppm)

    我认为晶体应该适合在 MSP 器件上使用

    到目前为止、我还不知道通过添加15pF 电容器来解决这个问题的原因

    这个问题的关键点在于晶振的 PCB 设计。

    在"3. PCB 设计注意事项"部分、您可以看到晶体工作原理也与 PCB 设计相关

    您能否分享一下用户 PCB 设计的这一部分内容?

    我想与我们的团队一起回顾并尝试找到一些话题。

    谢谢