This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC2配置为具有偏置的同相模式

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108034/msp430fr2355-sac2-configured-as-non-inverting-mode-with-a-bias

器件型号:MSP430FR2355

你好。。。

我尝试使用 SAC2、如图20-6所示

https://www.ti.com/lit/ug/slau445i/slau445i.pdf?ts=1654660996924

除了我需要使 MSEL = 00。  我正在运行 SAC3的输出(即 SAC3被配置为一个从 DAC3获取的跟随器) 进入 SA2-。  实际上是负输入上的偏置、而不是将 Rgain 电阻器接地。  当我将传感器信号连接到 SAC2+时、传感器信号接地。  当连接到 SAC2时、来自 SAC3的 DAC 输出看起来很好、看起来没有负载。 此外、当我断开传感器与 SAC2+输入的连接并查看它时、它看起来不错(也就是说、它看起来就像我使用的分立式电路(555和运算放大器))。

有人能告诉我我是否可以运行上述配置、如果可以、我可能会做什么错?  

我已经使用555和运算放大器对该电路进行了测试、它运行良好...只是尝试将其移交给 MSP。  在分立式电路中、我使用10k 表示射频、使用1k 表示 Rg。  在 SAC 增益功能上、不知道也无法找到 MSP 内部使用的电阻器值。  不知道它们是否会产生影响。

SAC2配置:

    P3SEL0 |= BIT1;
    P3SEL1 |= BIT1;
    SAC2OA = NMUXEN + PMUXEN + NSEL_1 + SACEN + OAEN + OAPM;
    SAC2PGA = 0x40; //gain x8