This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:ADC10CLK 奇怪的波形、源自 MODCLK

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107978/msp430f5132-adc10clk-strange-waveform-sourced-from-modclk

器件型号:MSP430F5132

各位专家、您好!

我正在探测 PJ.2以查看 ADC10CLK、波形不是预期的。 有什么想法为什么这么做?

1) 1)我不使用调试器。 (使用调试器之前 使8MHz MCLK 看起来很奇怪)

2) 2)在探测 J.0时、MCLK 看起来非常完美

3) 3) SMCLK 在探测 J.1时与 ADC10CLK 具有相同的奇数行为

4) 4)在缩小的范围捕获上看到抖动。

ADC10CLK (PJ.2)示波器捕捉已缩小:

 Zoomed out

放大的 ADC10CLK (PJ.2)示波器捕捉。 左半部分闪烁开/关:  

随附相关代码:

//                                   MSP430F51x2
//                                -----------------
//                            /|\|                 |
//                             | |                 |
//                             --|RST              |
//     GPIO to trip relay <-- (1)|P1.0        PJ.0 | (7) --> SMCLK (debug)
//               AC + DC  >---(2)|P1.1/A1     PJ.1 | (8) --> MCLK  (debug)
//   GPIO to debug TimerA <-- (4)|P1.3        PJ.2 | (9) --> ADC10CLK (debug)

    PJSEL |= BIT0 + BIT1 + BIT2;    //Output CLKs to PJ.0-2
    PJDIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
    
    // configure clocks
    UCSCTL3 = SELREF_2;                       // Set DCO FLL reference = REFO
    UCSCTL4 |= SELA_2;                        // Set ACLK = REFO

    __bis_SR_register(SCG0);                  // Disable the FLL control loop
    UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
    UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 16MHz operation
    UCSCTL2 = FLLD_1 + 243;                   // Set DCO Multiplier for 8MHz
                                            // (N + 1) * FLLRef = Fdco
                                            // (243 + 1) * 32768 = 8MHz
    __bic_SR_register(SCG0);                 // re-enable the FLL control loop

    // Worst-case settling time for the DCO when the DCO range bits have been
    // changed is n x 32 x 32 x f_MCLK / f_FLL_reference. See UCS chapter in 5xx
    // UG for optimization.
    // 32 x 32 x 8 MHz / 32,768 Hz = 250000 = MCLK cycles for DCO to settle
    __delay_cycles(250000);

    // Loop until XT1 & DCO stabilizes - In this case only DCO has to stabilize
    do
    {
    UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
    }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag


    P1DIR |= BIT0 +BIT3;                    // Set P1.0, P1.3 output direction
    P1OUT &= ~BIT0;                         // Clear P1.0

    // Configure internal reference
    while(REFCTL0 & REFGENBUSY);            // If ref generator busy, WAIT
    REFCTL0 |= REFVSEL_0+REFON;             // Select internal ref = 1.5V
                                            // Set FSR of ADC10 for ADC10SREF

    __delay_cycles(100);                     // Delay for Ref to settle

    // Configure ADC10
    ADC10CTL0 &= ~ADC10ENC;                 // Disable ADC
    ADC10CTL0 |= ADC10SHT_2;                // clk cycles per sample period
    ADC10CTL0 |= ADC10ON;                   // enable ADC10
    ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_0;               // ADC clock = MODCLK = 5MHz
    ADC10CTL1 |= ADC10SHP;                  // pulse sample mode
    ADC10CTL1 |= ADC10CONSEQ_0;             // single-conversion, single-channel mode 27.2.7
    ADC10CTL1 |= ADC10SHS_0;                // triggered sample with ADC10SC
    ADC10CTL2 |= ADC10RES;                  // 10-bit conversion results
    ADC10MCTL0 = 0;
    ADC10MCTL0 |= ADC10SREF_1;              // (REF_x) V+ = Vref+, V- = AVSS
    ADC10MCTL0 |= ADC10INCH_1;              // Read ch 1 (P1.1)
    ADC10IE |= ADC10IFG0;                   // Interrupt enable
    ADC10CTL0 |= ADC10ENC + ADC10SC;        // Enable ADC and trigger ADC read

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我禁用了 J.0和 J.1、因此只有 ADC10CLK 输出到 J.2。 现在、示波器捕获看起来更像是时钟。

    我猜左半部分抖动是由 MODCLK 在 ADC10不请求时关闭引起的?

    我的代码要求 ADC 每10kHz 读取一次:

    // Timer A0 interrupt service routine
    ...
    {
        triggerADCRead();
        TA0CCR0 += CYCLES_BETWEEN_ADC_READ;     // f = 10KHz = [TA0 clock(1MHz) / CYCLES_BETWEEN]
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    [引用 userid="459554" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430low-power-microcontroller-forum/1107978/msp430f5132-adc10clk-ex奇怪 的波形来源于调制 k/4105426#410CL5426"]如果报价不是因为半个原因而导致的抖动、我是否会关闭 ADC10[?]

    是的、MODOSC/MODCLK 应在不使用时禁用。 《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》的第5.3.1节 确认了这一点:

    在本例 中、ADC10进行的转换是无条件请求、因此您将看到 ADC10时钟在大约10kHz 的频率下打开和关闭、如第一幅图像所示。  

    此致、
    Brandon Fisher