This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4132:无法将 MSP-FET 与 CCS 连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104627/msp430fr4132-cannot-connect-msp-fet-with-ccs

器件型号:MSP430FR4132
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

大家好、我正在尝试使用 MSP-FET 进行调试。

当我开始使用 MSP-FET 进行调试时、我收到一条错误消息"连接到目标时出错:器件未知"。
这可能是什么原因?

开发环境为 CCS 版本10.4.0.00006。
CPU 是 MSP430FR4132。

下图是电路图的摘录。

4线制 JTAG 和 RST、TEST 已连接。

属性如下图所示。

选择 TIMP430USB1进行连接。

下图是目标配置。

非常感谢。
铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否尝试过另一个 MSP430FR4132器件? 并检查您的连接器、请参阅 MSP-FET 用户指南和数据表。

    www.ti.com/.../slau278ah.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen 先生。

    我用其他设备完成了这项工作、结果是一样的。
    我认为电路连接正常。
    我是否在 CCS 中缺少一些设置?

    请向我致以最诚挚的问候。
    铃木。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否尝试使用此闪烁示例项目对 device.e2e.ti.com/.../MSP430FR4132_2D00_example.zip 进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen。
    使用采样程序未更改结果。

    目标配置的模板通信设置为 UART 通信、是否可以在该状态下进行 JTAG 调试?


    提前感谢您。
    铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已经查看了调试器连接的时序。
    下面是 CH1:RST 和 CH2:TEST 的时序波形。



    根据"SLAU320AJ 使用 JTAG 接口编程"第21页的测试和 RST 时序、此波形处于 BSL 禁用 SBW 模式。
    我要使用的模式是4线制 JTAG。
    设置 BSLDisable 4线制 JTAG 模式需要哪些设置?

    提前感谢您。
    铃木。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshiaki、

    感谢您的捕获波形。 CCS 将自动尝试 SBW 和 JTAG 通信、以决定使用哪种协议。 unknow 设备通常是由于通信故障。 在注释中:

    我找不到指定 JTAG 的选项。 我可能需要一些时间来验证它。

    另一件事是、我建议您发布清晰的原理图、以便我可以帮助查看 MSPFET 和您的器件之间的连接。(我仍然对通信故障有一点怀疑)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="415886" URL"μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp44627/msp430fr4132-nable-connect-msp-FET-with ccs/4096355#4096355]I 无法找到指定 JTAG 的选项。 我可能需要一些时间来验证它。

    [常见问题解答] CCSTUDIO-MSP:如何在 Code Composer Studio (CCS)中手动选择 JTAG 接口类型 、这可能会有所帮助、因为这允许强制选择 JTAG 或 SBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我愿意尝试不同的东西。
    非常感谢。
    铃木

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki、

    已有一段时间未收到您的更新、问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen 先生。
    我在电路板上的插图中发现错误、并且电源未连接。

    感谢您迄今的答复。
    铃木。