This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS 会话期间、MSP-FET 是否依赖于 MSP-BSL 来加载、测试和调试我们的程序?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107303/during-a-ccs-session-does-the-msp-fet-depend-on-the-msp-bsl-to-load-test-and-debug-our-program

主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSPBSL

虽然 MSP-FET 可与 MSP-BSL 交互以执行固件更新、但 MSP-FET 是否依赖 MSP-BSL 执行固件加载和调试工作? 换言之、当使用 CCS 将固件加载到 MSP430中时、当使用 CCS 单步执行我们的固件程序以对其进行测试和调试时、MSP-FET 是否依赖于 MSP-BSL 来加载、测试和调试我们的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然不是。 比较这两者(slau319和 slau320)、您会发现您可以使用 JTAG 执行许多 BSL 无法执行的操作。 BSL 是在 MSP430上运行的程序、而 JTAG 是在 MSP430上执行任务的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    MSP-FET 在使用 CCS 时利用 JTAG 接口对器件进行调试或编程。  

    BSL 是一个可编程接口、虽然 MSP-FET 支持、但 CCS 不支持该接口。 有关 BSL 的更多信息、请参阅以下链接: https://www.ti.com/tool/MSPBSL 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 和 Jace:

    我在发布这篇文章之前阅读了这两份文档和其他几份文档、但这些文档的大部分内容并非完整的。 你们是否100%肯定 MSP-FET 不需要任何方式的 MSP-BSL,即使它只是用于加载我们的 main()程序? 我只是想确定这两者之间没有相关性、因为这些文档没有明确说明这种关系、至少我找不到任何否认任何相关性的文本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    MSPBSL 是对器件进行编程的可选方法、通常用于生产期间或生产后的嵌入式设置。 对于初始评估、开发或调试、您将通过 MSP-FET 和 CCS 使用 JTAG 接口4线或2线 SBW。