This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:复位引脚上的外部硬件复位电路。

Guru**** 2516710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107535/msp430fr2355-external-hardware-reset-circuit-at-reset-pin

器件型号:MSP430FR2355

你好

我们将在新设计中使用 MSP430FR2355 MCU。 电源将为3.3VDC。 对于复位生成和3.3V 电源监控、我们希望在复位引脚上使用外部硬件复位电路。

我们在 复位引脚上尝试了 RCD 电路。 但它仅在加电时生成复位。 它不会在电源故障期间生成复位、或者3.3V 电源电压低于电平、例如 2.8V。  

因此、您能否建议在复位引脚上使用外部电路、此电路将在上电时间、断电时间以及3.3V 电源电压低 于低值 I.e 时生成复位、 例如2.8VDC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    MSP430FR2355具有内部电源电压监控器(SVS)、但电压电平不可配置、根据 MSP430FR2355数据表、电压电平固定在1.8V 左右。

    假设这些电压电平不适合您、我建议您查看我们 的监控器和复位 IC、它们正是为此目的而设计的。  

    此致、
    Brandon Fisher