This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:对不起、我无法擦除 MSP430F249中的段0x10c0-0x10f0、是因为该段不能更改吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107312/msp430f249-excuse-me-i-cannot-erase-the-segment-0x10c0-0x10f0-in-msp430f249-is-it-because-this-segment-cannot-be-changed

器件型号:MSP430F249

抱歉、我无法擦除 MSP430F249中的段0x10c0-0x10f0、这是不是因为该段无法更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INFOA 段由 FCTL3:LOCKA 保护。 [参考用户指南(SLAU144J)第7.2.1和7.4.3节]。

    我建议您在擦除该段之前仔细思考、因为它包含很难恢复的重要校准数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该校准数据是多少? 我想确保我可以更改它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INFOA 段由 FCTL3:LOCKA 保护。

    是指段0x1000-0x1010?或0x1000-0x10F0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    段 InfoA 为0x10c0-0x10ff [参考用户指南、图7-2]。

    F249的校准数据显示在数据表(SLAS547I)表15中。 值得注意的是 DCO 常数和 ADC 温度常数。