This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:完全删除 msp430fr5964的存储器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107025/msp430fr5964-complete-deletion-of-the-memory-of-the-msp430fr5964

器件型号:MSP430FR5964

处理器抛出软件后、处理器会运行一段时间、一段时间后处理器的所有内存都会被擦除。

微控制器中使用的外设为 UART、GPIO、SPI

当 msp430fr5964在 FET 的帮助下读取所有存储器时、所有存储器都为"FF"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elshhad、

    我的第一个猜测是、您的程序中的某些内容会破坏您的存储器。 我建议启用存储器保护以了解这一点。 转至项目属性>常规> MPU 选项卡>选择"手动指定内存段边界和访问权限"。 从此处删除对存储器中不需要任何写入的某个位置的写入访问。 如果在该地址空间中发生写入、则会触发中断、您应该能够检测到它。

    如  需更多信息、请查看用户指南 MPU 部分和 MSP430 FRAM 技术–操作方法和最佳实践文档。

    此致、

    Evan