This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:模板示例返回错误:"USS_MESSAGE_CODE_Algoritorith_ERROR_NO_SIGNAL DETECTED ups_DNS_CHANNEL;

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106845/evm430-fr6047-the-template-example-returns-error-uss_message_code_algorithm_error_no_signal_detected_ups_dns_channel

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我有 evm430-fr6047、我想将其用于水测量。 我在 USS 设计中心配置了这些参数、然后尝试将它们迁移到 Code Composer Studio 上的模板示例代码。 我在 USS_userConfig.h 上更改了这些参数 、您可以在下面看到这些参数。 下面也是我对 USS 设计中心中这些内容对应的假设。

  1. USS_NUM_OF_DEALOG_Pulses_F1 ->显而易见
  2. USS_F1_FREQ ->显而易见
  3. USS_SYS_measuring_period -> UPS0到 UPS1的间隙
  4. USS_Acoustic 长度-->波形从一个探针到达另一个探针所需的时间
  5. USS_CAPTURE_DURAY_USEC -> USS 设计中心的"捕获持续时间"
  6. USS_START_CAPTURE_SEC -> USS 设计中心的"开始 PPG 计数(ns)"  
  7. USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC -->启动 ADC 采集的时间。 这是 PPG 开始时间+"脉冲启动和 ADC 采集之间的间隙"(设计中心)
  8. USS_RESTON_CAP_COUNT_SEC --> UPS 至 DNS
  9. USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_MODE ->由于没有流量、已将其更改为水
  10. USS_ALG_Ratio_OF_TRACK_LOBE -> 0.3、因为它在 USS 设计中心为我工作
  11. USS_TON_ADC_COUNT_SEC ->将其保留为  5000e-9f  、假设这对应于设计中心的"打开 ADC 计数(ns)"
  12. USS_ULP_BIAS_DELAY ->将其更改为300 μ s、因为 USS 设计中心为3
  13. USS_PGA_IN_BIAS_COUNT_SEC -->根据另一个线程(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/660090/msp430fr6047-ussswlib_template_example-uss_message_code_error)的建议将其更改为0

这些配置基于 USS 设计中心的成功配置、为我提供了这些结果

信号传输的工作方式与我在示波器上观察到的情况相同:

但在 IDE 上、情况如下:

有人能指出我在这里做错了什么吗?

提前感谢!