This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:ADC 设计和差分通道接地问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106094/msp430afe253-adc-design-and-differential-channel-grounding-issues

器件型号:MSP430AFE253

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

此客户希望设计一个直流电能计量器、电压为1000V、电流暂定为1000A。 电压采用分压电阻器、电流采用75mV 分流电阻器 FL-2。

此设计是指官方交流能量计的设计、客户有几个问题。

下图是客户设计的原理图:

customer design

(图片-1)

以下图片来自 TI 演示:

tidr445

(图片-2)

(TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM)

(tidr445)

tidr368

(图片-3)

(TIDM-energa-watchdog)

(tidr368)


为什么 VIN_P 通道的串联电阻为100R、而其他通道为1K? 许多官方演示就是这种情况。

AGND 接地、为什么 VIN_M 应接地? 每个通道是否接地? 接地是因为对放电电流有任何要求吗?

采样电阻器通常以开尔文连接方式连接。 如果 R24和 R25 (R26保留)根据图片1接地、开尔文连接是否会损坏? 尽管理论上"高电压负电极"和"电流-"短路、但"电流-"应连接到分流器的特殊触点。 电路中只保持一个 R24接地是否正常?

FL-2

此致、

耶鲁李