This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:振荡器故障特定条件

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102390/msp430g2744-oscillator-fault-specific-condition

器件型号:MSP430G2744

大家好、

我对分类振荡器故障的特定条件有疑问。

我在数据表 中的5.20晶体振荡器 LFXT1、低频模式下看到一个振荡器故障频率最小值和最大值、如下所示。  

我查看了注(3)、其中指出:

我知道、低于最小值时、故障标志会被置位。 但是、如果频率介于 MIN 和 MAX 之间、将会设置故障标志、这是什么情况?

此外、我在这篇文章中看到(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970389/msp430f6746-oscillator-fault-conditions)

这是说:

  • 如果晶振频率超出特定的频率范围,将不会产生故障,如果超出范围的频率导致晶振停止,则将产生故障,此处“不能正常运行”主要是指“晶振停止”。

我看到这适用于不同的器件、但这对于 G2744也是如此吗? 基本上、即使频率降至最小值以下、如果晶体不停止、标志是否不会被置位?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我无法打开链接。 回答您的问题:

    该低频故障位主要用于指示晶体不工作。 晶体停止频率为0 < 10Hz 故障被置位。 当频率为0但在0-10Hz 的小范围内时、不会触发。 您可以看到注释4:测试条件使用外部时钟信号、但也用于真晶振。 那么、这是实际测试结果。 因此、如果晶体没有停止但低于10Hz、也会置1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的回答!

    [~引语 userid="415886" URL"μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430-low-power-microcontroller-forum/1102390/msp430g2744-oscillator-fault-specific condition/4085603#4085603"]我无法打开链接。

    现在应该修复链接!  ) 最终被意外包括在链路中。

    好的、所以我可以忽略另一个帖子、因为只要频率介于0<10Hz 之间、它就会被设置。

    如果频率介于最小值和最大值之间该怎么办? 它表示可能会设置该标志。  即使频率介于最小值和最大值之间、该标志也会被设置在什么情况下?

    另外还有一个问题、对于 XT2、设置故障标志的条件是什么? 我在数据表或系列用户指南中看不到任何内容。 如果我错过了它、请告诉我。

    此致、
    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    如果频率位于 MIN 和 MAX 范围内、则可能会设置该标志。 如果频率处于此范围内、则标志可能会被置位或不可见。

    此器件没有 XT2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的回复。

    [~ userid="415886" URL"/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp430-low-power-microcontroller-forum/1102390/msp430g2744-oscillator-fault-specific condition/4086760#4086760"]在任何情况下都可能设置或不设置该标志[引用]

    遗憾的是、我不能给客户这个答案、因为他们要求具体细节、所以我可以举几个例子说明当频率在范围内时可能设置频率的情况吗?

    [引用 userid="415886" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102390/msp430g2744-oscillator-fault-specific condition/4086760#4086760"]此器件没有 XT2[/引用。

    哦、我的错。 感谢您的告知!

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    我不能举几个例子、因为在任何情况下都可能发生、也可能不会发生。 任何给定的情形都可能不会在客户端发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我知道。 标记为已解决。

    此致、

    Mari