请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6043 大家好、
我将 EVM430-FR6043用于气体应用。 到目前为止、我一直在使用 USS 设计中心来观察数据和图形。 现在、我需要通过 UART 将数据发送到我自己的软件以用于开发目的。
我认为跳线 J3用于 UART RX、TX 访问。 在 MSP430FR6043EVM_USS_GANA_DEMO 示例代码中、我需要在哪里编写用于使用 UART 发送 ToF 数据的代码? 是否有任何通过 UART 发送数据的示例代码?