This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:驱动300kHz 超声波管道。 如何设置超声波传感设计中心参数?

Guru**** 2527950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106069/msp430fr5043-drive-a-300khz-ultrasonic-tranducor-how-to-set-up-ultrasonic-sensing-design-center-parameters

器件型号:MSP430FR5043

我们通过 MSP430FR5043推动了200kHz 的超低噪声导管、并将该产品投入销售。  200kHz utlasonic tranducor 现在可以了。

但 200kHz 的 utlasonic tranducor 大小太大。 因此、我们希望更 改为更小尺寸的300kHz utlasonic tranducor。

在   超声波感应设计中心尝试了数十种参数组合后、 我们无法  成功地驱动300kHz utlasonic tranducor。  最大流量非常低。  

您能不能帮助在 超声波传感设计中心提供已经过验证的300kHz 空阻真导率参数?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的库支持200kHz 和500kHz 传感器、如果使用300kHz 传感器、您需要设计另一种算法。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将找到一个用于测试的新500kHz 转接器。

    如果我们要应用300kHz 转接器、 我们如何为它设计算法? 您是否有任何建议或手册供我们设计?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们建议使用200kHz 或500kHz 换能器、如果使用300kHz、则必须自行设计算法。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我给你。 200kHz 和500kHz 将易于设计。  

    但是、如果我们仍然想设计300kHz 的算法、 TI 网站上是否有有关如何设计300kHz 算法的任何规格? 以便我们可以更轻松地开始设计300kHz 算法。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我们没有一些文档可以指导用户设计300kHz 算法。

    我们只对 USS 算法进行了一些说明:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa889a/slaa889a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这对我们来说是可以完成一些设计工作的。  

    非常感谢您的支持!

    此致!