This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否会推荐用于数字滤波的微控制器、而 DRV425evm 正用于差分模式?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106337/would-you-recommend-microcontroller-for-digital-filtering-and-the-drv425evm-is-being-used-in-a-differential-mode

主题中讨论的其他器件:DRV425EVM

h 专家,

你好。  正在寻求 MCU 团队的帮助。

大家好、我已经购买了 DRV425evm、 我在一个项目中使用它来检测家庭中使用的电缆的磁场。我使用的微控制器是 Arduino uno R3、它具有一个非常不够用的 ADC。我想根据我想提出的其他问题来了解这一点 将其用于数字滤波、而 DRV425evm 正以差分模式使用。对于滤波、我需要隔离60Hz 信号、我知道带通滤波器最适合此应用、但信号处理并不是我的强项、您会推荐什么? 这意味着我有两个。您认为您可以帮助我解决这个问题吗?

非常感谢。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很抱歉、我没有满足您的要求、您想查找 MCU 吗?

    您能告诉我您对 MCU 的特定要求吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson