This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:EW430、MSP-FET &放大器;Windows 11

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102258/msp430fr5739-ew430-msp-fet-windows-11

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-FET430UIFMSP-Flaser

我被迫使用新的笔记本电脑进入 Windows 11、但发现与 Windows 10相比、我的 MSP-FET 调试器非常不可靠-下降和闩锁频率要高得多。  使用 IAR EW430 -最新版本和旧版本似乎都相同、但怀疑是 TI 的 MSP430.DLL 和驱动程序导致了此问题。  还有人遇到过这种情况吗?  是否不支持 Windows 11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET430UIF 目前尚未维护、我们建议改用 MSP-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指 MSP-FET。 名称混淆了。 黑色的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试安装低级驱动程序  

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html 

     连接 MSP-FET 时、PC 是否可以在器件管理器中枚举任何 MSP430器件?

    这是否意味着您拥有的 MSP-FET 可以与 Windows 10配合使用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  是的、它在 Windows 10上运行良好。  尝试了这些驱动程序、但遗憾的是、问题相同。  它枚举的内容与 Win10中的内容相同。  但是、一旦您开始编程/调试、它就会脱落-在该过程的各个点挂起。  有时它会到达断点、有时它会在编程中停止。  有时、它甚至会运行、但在尝试断开调试器时会崩溃。  基本上不可用-让我想起许多年前的旧白场 FET,这也是相当可怕的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    很遗憾听到这个消息。 但是、根据 调试器用户指南中的第5.1节 MSPDebugStack  、我们现在可以支持高达 Windows 10的版本。 我可以与您联系、了解将来是否有任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  这是一种耻辱,因为我现在必须恢复 MS 做不到的事情!  最好在 Win 11上获得 IT 认证、因为现在很难获得新的笔记本电脑而不使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我将把这一信息传递给我们的软件团队。  

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    这似乎仅通过了 IAR 测试、对吧? 我需要检查 IAR 是否已测试 Win11。  

    但是、您是否曾尝试过 CCS?  

    此致、

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IAR 是我的 IDE。  未直接使用 CCS 进行测试、但尝试 使用最新的 TI MSP-Flasher、并遇到类似问题。  我觉得 MSP430.DLL/HIL.DLL 或更低级的驱动程序有问题吗?  还会注意到、与集线器相比、直接插入 Win11笔记本电脑上的 USB 端口似乎更稳定(从旧版到全新版尝试了多个集线器)。 但是、由于笔记本电脑上有两个 FET 和一个端口、这并不是真正的解决方案。  不管怎样,它仍然没有 Win10的稳定性,我现在不得不重新回到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    感谢您的更新。 有些测试是在 Win11上的 MSP-Flasher 上运行的、但我不确定是否有集线器。

    但是、当您说它看起来更稳定时、您是否还会在直接连接时看到问题、或根本没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis。  笔记本电脑面临的问题不仅减少、而且仍然无法以八角线方式找到器件、设置电压或完全闪存等。  每天启动调试器数十次时、这种情况非常令人沮丧。  比市中心要小,但仍然不如 Win10那么稳定。  此外、插入两个 FET 似乎也会使问题更加容易解决-这是我需要的。  我记得几年前、在旧的白场 FET 上 、有一个很大的问题-两个 FET 使事情变得非常不稳定。  不过、这一点都不是主要问题、只是设备的一些面包屑。  Windows 11是主要问题、因为自从使用完全相同的硬件返回到 Windows 10后、它一直非常稳定、这是多年来一直存在的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    我很高兴您在此期间找到了解决方案、但我们将尝试调查正在发生的情况。

    此致、

    Luis R