This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:连接不良

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100850/evm430-fr6047-poor-connection

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

尊敬的先生或女士


我购买了两个 EVM430-FR6047器件、其中一个器件自我购买第一天起、在连接 LED03灯时一直发光错误。
当我将同一个换能器连接到另一个装置时、它工作正常。
这是否是初始缺陷? 如果有任何检查方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    首先、如果尚未安装、请仔细检查这两个 EVM 上的所有跳线是否完全相同。  接下来、您是否使用相同的代码对两个 EVM 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    感谢您联系我们。
    跳线连接在完全相同的位置。
    电源线也完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    您看到了什么错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    错误信息为“No signal detected in UPS channel (UPS 信道中未检测到信号)”和“Code 125 (代码125)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为可以找到原因吗?
    如果是初始缺陷、我希望申请更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    检查以红色框显示的所有组件是否都已组装在 PCB 上。  如果是、您需要联系 TI 客户支持以申请更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    我检查了红色框内的所有部件、并安装了所有部件。
    我咨询了客户支持、他们告诉我要问经销商我在哪里购买了产品以更换产品、所以我会这样做。
    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    另一个建议是、如果您手头有 MSP430FR6047 MCU 的一些样片、 您可以 使用新电路板替换故障电路板上的 MSP430FR6047 并对其进行测试。 这将有助于我们找到导致该问题的原因。 谢谢!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有评估模块。 我们没有替代的 MSP430FR6047。 我们现在已向我们的经销商提交了更换请求。 我们目前正在等待分销商的回复。