This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:精度限制来自哪里?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102096/msp430fr6047-where-does-the-accuracy-limit-come-from

器件型号:MSP430FR6047

您好!

目前、我正在研究 MSP430FR6047是否适合用作流量计的应用(水应用)。 我们需要非常高的 ToF 精度。

您是否调查了单次测量的约35-40ps 标准偏差的限值来自何处?

是时钟稳定性造成的? 或 SNR、即 AFE 的接收链是否引入过多噪声? 还是内插器会产生问题?

如果是所有这些-您是否对每种效果的共享有一个了解?

谢谢、此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    让我联系我们的 USS 专家之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    来自我们的 USS 专家:

    限制来自 Σ-Δ ADC 的有限 SNR、时钟抖动和激励脉冲数的组合。 由于定点效应、内插确实会增加一些误差、但与有限 SNR 和时钟抖动的影响相比、这要小得多。 我不确定在设计时是否单独研究了时钟抖动和 ADC SNR 的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回复。 我假设激励脉冲数的影响是 SNR 的增加、对吧?

    关于时钟抖动:您知道外部晶体是否可以改善该抖动、还是 PLL 本身的抖动?

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    关于脉冲数和 SNR、您是正确的。   抖动是由 PLL 造成的。  振荡器输入频率限制为4或8MHz、由谐振器或晶振生成、不能直接从另一个时钟源驱动。