This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746:PMM.c (HAL_PMM.c)中的 MSPWare 更改

Guru**** 2133770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100386/msp430f6746-mspware-changes-in-pmm-c-hal_pmm-c

器件型号:MSP430F6746
主题中讨论的其他器件:MSPWAREMSP430WARE

您好!

我的客户对 PMM.c (HAL_PMM.c)中的 MSPWare 更改有疑问。

客户一直在使用 MSP430Ware 版本2.0.12 (2010年12月15日)。
现在他们计划开发新产品、发现 最新  的 MSPWare 版本3.80.14.01中的 PMM.c 和 HAL_PMM.c 有所不同。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL2TddKgbiS0Iyx8RrhcKg__IOGqZri__LATEST

请参阅以下第5页(黄色部件)。
e2e.ti.com/.../pmm.pdf
他想知道更改的原因、并想知道是否应该更新软件。

问题:
Q1)变更的原因是什么?
我在发行说明"修订历史记录"部分中找到了以下注释。 是这样吗?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABJipQf4YI2Pe1XjKgHMSA__IOGqZri__LATEST

2.80.00.01
Bugzilla 问题(15684)已修复- PMM 正确等待、直到 SVM 高侧和低侧都得到解决

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    对于新产品开发、是的、 建议使用最新版本、因为它包含更新和错误修复或勘误权变措施。  对于他们现有的项目、如果他们没有看到 PMM 有任何问题、那么继续使用较旧版本不会有问题。  这实际上取决于他们在现场拥有多少产品以及需要多长时间。

    我检查了 F6746勘误表、有一个 PMM 勘误表#15会影响此器件。  让客户查看权变措施。  权变措施说明中有一个 driverlib 函数、它们可以临时添加到其项目中、进行函数调用、并且它将告诉它们 PMM15是否与其器件和 driverlib 版本相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回复。 我检查了您的答案、但不确定我是否正确理解了答案。

    [引用 userid="114745) URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100386/msp430f6746-mspware-change-in-pMM-c-hal_pMM-c/4077246#4077246"] 作为最新产品开发版本的更新、建议使用错误修复程序、包含最新版本。  对于他们现有的项目、如果他们没有看到 PMM 有任何问题、那么继续使用较旧版本不会有问题。  这实际上取决于他们在现场拥有的产品数量以及所需的时间。[/报价]

    我理解上述内容只是一个通用答案、不是特定于客户所要求的 PMM.c 更改、对吧?
    如果是、 您能否 提供 " Bugzilla 问题(15684)"信息?

    [引用 userid="114745) URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100386/msp430f6746-mspware-change-in-pMM-c-hal_pMM-c/4077246#4077246"]此勘误表影响了 F6746器件的勘误表、并且检查了 F6746器件的错误。  让客户查看权变措施。  权变措施说明中有一个 driverlib 函数、它们可以临时添加到其项目中、进行函数调用、并且它将告诉它们 PMM15是否与其器件和 driverlib 版本相关。


    以上答案似乎与 PMM.c 更改无关、对吧?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我必须在这方面获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    我们无法告诉您客户比较的版本之间的差异的确切变化太大。 我们仅保留了从 MSP430Ware 3.80.0.0版本(2017)到最新版本的先前版本。  

    我们不再使用 bugzilla 作为错误跟踪软件、因此也无法从那里获取信息。 我知道我们定期更新 PMM 模块周围的 DriverLib、以应对不同器件系列中出现的情况和错误。

    建议对新项目使用最新版本的 driverlib 和 MSP430Ware。 另外、请记住 相关的勘误文档、因为它们将指向最新的权变措施信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    我明白了。 谢谢。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎