This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:自电容式代理传感器的驱动屏蔽

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1105408/msp430fr2676-driven-shield-for-self-capacitance-proxy-sensors

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户正在使用自电容调查代理传感器。
CapTIvate 设计指南中提供了从动屏蔽的说明。
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_design_guide.html#proximity-sensor-with-driven-shield

根据说明、一个 OPA 用于一个代理传感器来驱动一个传感器。

问题:
1) 1)如果系统中有多个传感器、则每个屏蔽件需要由专用 OPA 驱动、对吧?
即 OPA 的数量与传感器的数量相同。

2) 2) MSP430没有输出信号来驱动屏蔽的功能、对吧?
需要使用外部 OPA。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    您的理解对于 Q1和 Q2是正确的。

    OPA 的数量与传感器的数量相同、它们是外部 OPA。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的快速回复!
    此项目现已关闭。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎