This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:在 MSP430FR5xx/FR6xx 中、振荡器故障检测寄存器在哪里设置使能"ENHFXTd"

Guru**** 2506915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103516/msp430fr6007-where-is-setting-register-for-oscillator-fault-detection-enable-enhfxtd-in-msp430fr5xx-fr6xx

器件型号:MSP430FR6007

你(们)好

我的问题与上一个/链接的问题完全相同、该问题尚未得到解答(6年后、此时????)。

用户指南 slau367p (相同的用户指南、新版本)仍然是指 ENLFXTD 和  ENLHXtd single-bit 设置、用于启用和禁用 LFXT 和 HFXT 的振荡器故障逻辑。
在  注释中只提到 ENLFXTD 和 ENLHXTD 一次。

哪个寄存器保存这些单个位设置???
我们需要禁用故障逻辑!!!

此致
Mads


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    我想您可以使用该寄存器禁用故障逻辑:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    感谢您的建议。 但它不能解决我的问题。

    我的问题是以下剪刀的组合:


    在振荡器故障期间(独立于持续时间-周期或永久)、相关的#FXTOFFG 位被置位、这会自动将依赖系统时钟切换为来自 MODCLK 或 LFMODCLK。  
    只要相关的#FXTOFFG 位被置位、不论 振荡器是否恢复正常运行、这个时钟源的开关就是永久性的。
    上述行为通过测试得到证实。

    我们的应用通过与其他时钟源进行比较来处理长期振荡器故障。 根据 LFx 的超时检测 HFX 故障、LFx 故障 触发看门狗。
    短期振荡器故障对我们的应用来说并不重要。

    这就是为什么我非常渴望知道我是否可以找到 ENLFXTD 和  ENHFXTD 设置、因为它听起来是我们的完美解决方案。
    我希望该功能存在!?! 在 Yane 在 同一个论坛上指出这种不一致之处之后,我很奇怪地将一个虚构的特征记录下来,并将其保存在文件中6年,并进行几次修改。

    此致
    Mads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    我仔细阅读了这些材料、这种故障机制似乎是强制性的、不能关闭。

    该时钟开关将在任何低功耗模式下工作。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    我同意这一文本,即自动处理。
    但它不会说明是否可以禁用故障检测逻辑!

    另一方面、本节明确说明了启用 故障检测逻辑的可能性、即使参考了设置参数!
    因此、必须能够禁用逻辑-或者至少不启用逻辑。 我尚未主动启用它。

    TI 的负责人可能会解释这一特性、该特性至少在 过去6年以及用户指南的几个修订版中已经包含在文档中?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    我找不到这个位(ENLFXTD)、我将尝试咨询一些专家、并很快回来。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    只需在此处更新、我仍然关注此问题、并将在此处更新任何更新。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mads、

    在与 TEAM 进行双次检查后、 这两个位(ENLFXTD 和 ENLHXTD)已在最终芯片中被删除。

    因此、MSP430中没有启用/禁用 HFXT/LFXT 故障逻辑功能。 我们将很快更新用户指南。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,约翰逊

    非常感谢您在调查中所做的努力和明确的回答。
    这不是我们寻找的答案。 但正确答案 绝对是首选。

    此致
    Mads