This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:UART 波特率设置

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1106000/msp430fr2675-uart-baud-rate-settings

器件型号:MSP430FR2675

您好!

你好。

客户正在尝试修改 msp430fr267x_euscia0_UART_01.c 代码示例、以115200波特在 EUSCI1上运行。  您能否确认这些设置是否正确?

 UCA1BR0 = 4;                // 8000000 / 16/115200
 UCA1BR1 = 0x00;
 UCA1MCTLW = 0x5550 | UCOS16;

正如代码示例中已配置的那样、他尚未更改"ACLK = REFO = 32768Hz、MCLK = DCODIV = SMCLK = 8MHz。"

有一点奇怪的是、没有一个寄存器会获取所需的波特率值并在硬件中为您执行所有这些设置。 请确认。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 SMCLK 和位速率的特定示例显示在系列指南的表22-5中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     您可以在 MSP430FR2xx 系列用户指南中找到相关配置。 单击此处

    第22.3.10节 给出了快速设置的波特率设置。  请注意 N 的值以及 客户程序中 UCBSRx 的配置。

    如 David 所说、表22-5给出了8MHz/115200波特配置的特定示例、您可以参考该示例。

    此致、

    SAL