This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:MSP430F2616TPM 的最大 ICC 额定值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104572/msp430f2616-maximum-icc-rating-of-msp430f2616tpm

器件型号:MSP430F2616

大家好、

此器件的最大电源电流额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    如果我正确理解了您的问题、它会因您所处的功率模式而异。  

    数据表(第8节)中有一些表格显示了在不同测试条件下最大电流取决于功耗模式(例如:工作模式、低功耗模式(0-4)等)。 表中还提供了一些有用的图形、这些图形显示了不同时钟频率下的电流与电压关系。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我的第二个想法是、也许您正在寻找:

    此致、

    Henok