This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:Uniflash 错误消息

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102383/msp430fr5043-uniflash-error-message

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

 

我的客户对具有 MSP430FR5043的 UniFlash (最新版本7.1.0.03976)有疑问。

 

在 UniFlash 会话中检测到的器件配置。

它显示了以下错误消息。

 

“无法生成电路板数据文件 C:\Users\xxx\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\TICLOU~1\1\1\BrdDat\ccBoard0.dat 找到无效的处理器 ID”

 

您能告诉我此错误的原因吗?

 

当他们通过手动选择器件启动会话时、此错误永远不会显示、并且他们可以顺利完成 FRAM 写入。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    您能否检查客户  在首次使用检测到的器件配置 UniFlash 时是否看到"无法生成电路板数据"错误?

    我们在 UniFlash 中存在一个已知问题、您第二次配置 MSP430 (即 启动 UniFlash、为 MSP430进行配置、点击菜单中的"新建会话"返回到配置页面、然后再次为 MSP430进行配置)、  它将在第二次需要板数据时生成不正确的 MSP430 CCXML。 我们的系统中已经跟踪了该问题。

    但是 、如果客户发现第一个配置存在问题(即启动 UniFlash 并单击检测到的 MSP430器件)、则这是另一个问题。 在这种情况    下、您能否让客户下载工作用和非工作用例的 CCXML、方法是在 UniFlash 中配置器件并单击 GUI 中的"Download CCXML"按钮、然后向我发送生成的 CCXML 文件进行分析。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

    很抱歉我迟到了。
    我们发现、探测距离与 knwon 问题完全相同。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

    我还有一个问题。
    是否在近期更新时修复此问题?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    目前没有为发行版标记此错误,但我已更新项目计划,以至少查看此发行周期中问题的根本原因。 分析后、如果解决方案很简单、我可以考虑将其包含在下一个版本(7月为8.0)中、但如果没有、我将需要为以后的版本安排修复。

    我会随时向您提供最新信息。

    谢谢、

    Ricky