This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:UART 波特率的错误率

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103031/msp430fr5992-the-error-rate-for-the-uart-baud-rate

器件型号:MSP430FR5992

各位专家、您好!

让我确认一下 UART 波特率的错误率。 我认为当波特率被生成时、MSP430 eUSCI 与理想值有一点偏离。

问题1:以下哪些图适合误差率概念?

  • 每个位时间总和的理想值和实际值之间的差异。
  • 每个位数据读取时序的理想和实际之间的差异。

Q2:关于数据连续发送的时间、是否认为下一次数据传输的起始位从 H 触发到 L、以便复位之前数据传输的累积误差? 发送/接收1个字节在可接受的范围内、但我想检查连续发送(接收) XX 个字节是否会导致组帧错误。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     有关波特率误差计算、请参阅用户指南30.3.12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen Gao:

    关于 Q1、我从用户指南中了解到、大致而言、前者是传输期间的错误率、后者是接收期间的错误率。

    我是否正确理解了问题2的答案是"是"?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序始终从开始位开始。

    您的图仅显示了没有调制和慢时钟的情况。 调制会导致一些位速度较慢、一些位速度较快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David Schultz、

    感谢你的答复。 我明白了。   将这些图作为一个极端示例进行了比较。 我考虑调制模式。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    很高兴得到答案。 我将关闭此 TT。