This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:'错误58:验证错误#39;当使用 MSP-GANG 下载程序时发生

Guru**** 2507595 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F5418A, MSP-TS430RGC64C, MSP430F5244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097558/msp430f5244-error-58-verification-error-occurs-when-download-program-by-using-msp-gang

器件型号:MSP430F5244
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP430F5418A

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

编程器:MSP-GANG

模式:BSL

在使用 MSP-GANG 从芯片读取数据时、200块电路板中的9块下载失败、程序为空。

这些电路板安装在同一批次 SMT 中。 这些 MCU 也是相同的批次。

MSP-GANG 编程器报告的具体错误如下:


正在执行 主 进程...
…………
  2 : 获取 密码
  3 : 获取 密码
  4 : 初始 化目标
  5 : 加载 FBSL
  6 : 启动 FBSL
  7 : 正在擦除信息
  8 : 正在擦除信息
  9 : 正在擦除信息
 10 : 正在擦除- Main
 11 : 正在擦除- Main
 12 : 正在擦除- Main
 13 : 擦除- Main
 14 : 正在擦除- Main
 15 : 空白-1800
 16 : 空白-1880
 17 : 空白-1900
 18 : 空白-4400
 19 : blank-8000
 20 : 空白-10000
 21 : 空白-18000
 22 : 空白-20000
 23 : Write-4400
 24 : Write-8000
 25 : Write-FFDC
 26 : Write-FFE2
 27 : Write-FFEA
 28 : Write-FFF0
 29 : Write-FFFE
 30:   
错误 58: 验证 错误
失败
错误 58: 验证 错误


谢谢。

此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我们执行 agian 操作、是否会再次发生验证错误?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的支持。

    是的、它将再次发生。 当该客户单独执行"程序"时、即使显示为"通过"、但程序也是空的、从 MCU 读取。

    无论在 MSP-GANG 中使用哪个编程端口、该错误都是相同的。

    此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我搜索论坛

    我可以在 MSP-GANG 上看到错误58验证失败的一个线程

    上一个主题中、 问题与软件版本有关。

    您能否与客户核实他们是否正在使用最新版本的软件?

    同时、我是否知道该 Gang 编程工具是否是首次在客户端使用?

    使用哪种 MCU 适配器板?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    此处显示了软件的版本。

    此 MSP-GANG 不是第一次在客户端使用。 该客户使用它对  MSP430F5418A、5438A、5342进行编程、并且工作正常。 但 这是 MSP4305244首次采用。 引脚37 (RST/NMI)悬空。 他使用 SBW 模式刷写了同一批次的另外100块电路板。 所有闪存都基于熔断保险丝并由 MSP-GANG 供电。

    根据客户  的描述、我想使用的适配器板就像 MSP-TS430RGC64C 目标板。 它的使用没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以看到客户正在使用版本1.3.0 GUI 软件

    上一个主题中、请更新到最新版本1.03.06并进行尝试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我建议过、而且这位客户已经将其更新为最新版本。 错误仍然存在。

    此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈! 由于软件已经过检查、让我们考虑一下适配器板问题

    我可以看到 MSP430F5244是采用 VQFN (48)封装的48引脚器件。 因此、  能使用 MSP-TS430RGC64C 目标板。

    您在上一篇文章中提到了"引脚37 (RST/NMI)悬空"。 我认为这是不正常的

    请参阅 使用 MSP430F522x 和 MSP430F521x 器件进行设计的第3页上 RST 的说明

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的跟进。

    我看到了。 我将让客户了解一下。

    此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaodong,

    感谢你的帮助。 很抱歉、这种延迟确认。

    此致、

    耶鲁李