This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:无法识别目标器件

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110200/msp430f5438a-cannot-identify-target-device

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

您好!

我们正在尝试通过 MSP-EXP430FR5994开发套件的调试器在定制板中刷写 MSP430F5438A。在其中一个开发板中、出现错误"无法识别目标器件"。探测到电源是否正确进入芯片。 这会是什么问题、我们将如何进行调试?

谢谢

此致

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    这可能是许多事情、因此我将列出一些您可以尝试调试的事情。 很可能是 LP 和您的电路板之间存在连接问题。

    • 从 LP 到目标器件的编程仅通过 SBW 进行、因此它对线路上的过大电容非常敏感。 这可能会使非板载编程变得困难。
      • 确保 LP 到另一电路板的电线极短。
      • 确保电路板上的编程迹线不会过长。
    • 确保编程电路和连接与 《MSP430硬件工具用户指南》中的图2-3所示相同
    • 确保您在电路板之间共享 GND 连接。
    • 确保您正在 Launchpad 上的隔离跳线的调试器侧跳线。  
    • 如果通过 launchpad 连接为定制板供电、请确保您的板汲取的电流不超过调试器通过 USB 连接所允许的电流。
    • 有关 外部编程连接、请遵循 MSP-EXP430FR5994 Launchpad 用户指南第2.6节中的指导。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

     我们尝试了大约6-8英寸的短导线。我们有6个板、在一个板中、我们只会遇到此问题。 该电路板具有板载电源、因此 USB 不会消耗太多电流。

    我们附加了屏幕上 的错误短消息。 还有其他调试方法吗?

    此致

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    从 LP 到电路板的6-8英寸高空布线将会太长。  在 SBW 信号上放置一个示波器、以查看其完整性。 缩短导线、您很可能获得更好的连接。