This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:关于 MSP430F1611定时器

Guru**** 2924750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110456/msp430f1611-about-msp430f1611-timer

器件型号:MSP430F1611

尊敬的 TI 专家:

现在 、我将使用 MSP430f1611设计一个 CanOpen 项目。

时钟频率=230400

定时器在增模式下工作、初始 TACCR0=23040、间隔为100ms、定时器计数到 TACCR0值时、TACCR0 CCIFG 中断标志置1。下次、我让 TACCR0=23040+0xFFFF、 我想知道定时器如何工作。如果定时器先计数到0xFFFF、然后再计数到 TRIG 中断? 然后、定时器计数返回0、然后计数器返回到23039、然后对中断进行三角计算?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU049F)中提供了递增模式计数序列图11-3。

    由于 CCR0只有16位宽、 因此分配的结果是将 CCR0=23039设置为计数器计数到23039。 它永远不会达到0xFFFF。

    未经请求:图11-3显示计数器同时计算0节拍和(CCR0)节拍、因此周期实际为(CCR0+1)。 将 CCR0分配到(周期-1)是一种常规习惯、在您的情况下为"CCR0=23040-1;"。