This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336:具有 DAC 的小型 MCU

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5336, MSP430F155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110018/msp430f5336-small-mcu-with-dac

器件型号:MSP430F5336
主题中讨论的其他器件: MSP430F155

您好!

除了 MSP430F5336之外、还有其他具有 DAC 的小型 TI MCU 吗?

要求是:需要将从 I2C 上的从器件接收的数字电压转换为模拟电压(0至3V 模拟电压)。

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    小型 TI MCU 是什么意思? 您是指 MCU 的大小还是闪存的大小?

    对于小闪存尺寸、您可以检查 MSP430F155是否满足您的要求。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI

    我的意思是说 MCU 的大小(更少的引脚数)。

    此致、

    Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于小尺寸、我会说 MSP430F42x0系列。 它采用7*7 VQFN 封装。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢你。