This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已在使用中。

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109995/msp430fr5969-error-initializing-emulator-msp-fet430uif-is-already-in-use

器件型号:MSP430FR5969

您好、TI 团队

下面显示了使用 MSP430 FR5969刷写程序时的错误。

我们使用最新版本的 Code Composer Studio、即11.2.0进行编程。

当我们使用不同的 PC 时、会重复相同的错误。

请提供如何解决问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您重新插入调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们多次使用不同的 PC。 仍然误差是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    如果是、我认为您的调试器已损坏。 我建议您购买一个新的。

    伊斯天