This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:在处理程序和#39指令时、FRAM 器件是否限制为8MHz?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1105203/msp430fr2433-are-fram-devices-limited-to-8-mhz-when-processing-my-program-s-instructions

器件型号:MSP430FR2433

此问题适用于任何 FRAM MSP430。

我想让 TI 验证这些微控制器可以单步执行我的程序的最高速度。

  • 在处理程序指令时、这些器件是否限制在8MHz?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 FRAM 等待状态和最大 MCLK 的信息、请参阅器件数据表。 根据器件 RAM 大小、可在最大 MCLK 上从 RAM 复制和执行代码、而无需 FRAM 等待状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。