This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:v21.6.0.LTS 编译器错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101374/msp430f5438a-v21-6-0-lts-compiler-error

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

使用 CCS 版本:11.2.0.00007 使用 v21.6.0.LTS 编译 TI_MSPBoot_MI_FlashDualImg_20Bit.c 获取以下错误:

使用 CCS 版本:11.2.0.00007 使用 v18.12.8.LTS 编译 TI_MSPBoot_MI_FlashDualImg_20Bit.c、编译操作正常:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译器团队需要源文件进行调试。 请按照以下步骤通过此链接提交 TT。 https://downloads.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_How-to-Submit-a-Compiler-Test-Case.html

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我需要先获得间隙才能向您发送源代码。 我与 NASA 航空电子设备部签订合同、需要了解这意味着什么。 您能否问一下、为了加速转让、NASA 和 TI 之间是否已就您的终端达成了一些协议?

    谢谢、

    William

    软件工程

    Jacobs 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好的做法是创建一个重现问题的小型程序。 它可以避免 IP 问题、并且在提取程序到问题时、您会发现导致问题的错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是个好主意 Keith! 我将把一个放在一起...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="126392" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller -group/msp430/msp-low-power-microcontroller -forum/1101374/msp430f5438a-v21-6-0-LTS 编译器错误"]使用 CCS 版本:11.2.0.00007使用 以下引用的 TI_Boot_msp21.6版错误[_msp430dualg.g.g.g.get]

      是来自 MSPBoot_2_00_00_01.zip 的未修改的 TI_MSPBoot_MI_FlashDualImg_20Bit.c 文件 、还是以某种方式自定义了它?

    如果文件尚未自定义、则可能是:

    1. TI 可以自行重复该问题。
    2. 您可以仅为  该源文件提供 downloads.ti.com/.../sdto_cgt_How-to-Submit-a-Compiler-Test-Case.html 中请求的信息、而无需提供专有 源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与 此论坛主题中讨论的问题相同

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很久以前、我遇到了一个问题、即 MASM 源文件中的某些错误导致 MASM 重置计算机。 因此、甚至没有可帮助解决的错误消息。

    我对它的攻击方式是通过一种二进制搜索。 截断源文件并重试。 如果有效、则将截断点稍微向下移动一点。 这让我对问题进行零处理。 对于注释、该值最终为":"而不是";"。

    由于编译器正面临段错误、因此类似的方法可能会在这方面有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 导入 MSPBoot\MSP430F5529_examples\UART\MSPBoot_UART_F5529

    编译时、请确保执行以下操作:

    排除: TI_MSPBoot_MI_Flash_20Bit.c

    包括:  TI_MSPBoot_MI_FlashDualImg_20Bit.c

    编译时使用:TI v21.6.0.LTS

    谢谢!