This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用"USSSWLib_TEMPLATE_EXample&quot 进行错误的体积流速测量;

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104683/evm430-fr6043-wrong-volume-flow-rate-measurements-using-ussswlib_template_example

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02005

您好!

我正在为 EVM430FR6043开发水流测量项目。 我正在使用设计中心 GUI 正确测量流量。 我更改为"USSSWLib_TEMPLICE_Example"以实现流程自动化。 为此、我在 GUI 中生成了头文件、并将其复制到该新项目的相应头文件中、但我不会获得相同的结果。 此外、我将获得几乎卷流速为零的值、以及 deltaTOF、totalTOF_UPS 和 totalTOF_DNS、而 GUI VFR 值仍然正确(大约520 L/h)。

我获取 VFR 值的方法是获取  algResults.volumeFlowRate 值。

我附加"main.c"和相应的文件、尽管它们是自生成的。

e2e.ti.com/.../8117.main.c

e2e.ti.com/.../3731.USS_5F00_userConfig.h

e2e.ti.com/.../1273.USS_5F00_intrplCorrLUT.h

e2e.ti.com/.../0525.USS_5F00_meterVFRCalibFlow.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    请将此演示用于水表应用:
    https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER/02.40.00.00

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回复。

    如果我没有弄错、此演示应与 GUI 一起使用、但由于我的项目要求、我不应使用任何 GUI、而只应使用源代码。 我在另一个主题中询问、他们建议我使用 "USSSWLib_TEMPLICE_Example"。 因此、我在水表应用中使用了该演示来配置参数并获得正确的测量值、之后我转到了这个新项目。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是的、"MSP430FR6007EVM_USS_Water 演示"演示用于与 GUI 通信以评估 USS 性能、这将很容易测试 USS 功能。

    我想您可以首先使用此演示、然后在此项目中对 HMI 功能进行删除、以删除 GUI 通信功能。

    另外一点、您需要按照 TIDM-02005设计基于水表的 FR6043。

    谢谢!

    此致

    Johnson