This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:与内置 DAC 模块、时钟和 RST 引脚电压电平相关

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102714/msp430fr2355-related-to-in-built-dac-module-clock-and-rst-pin-voltage-levels

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我 的设计中使用的是 TI make MCU -> MSP430FR2355TRHAR。

我想知道以下信息-

1) 1)内置 SAC 模块可同时使用多少个 DAC 通道?

2) 2)复位释放后、使用内部基准时钟(REFO)时、CLK 稳定时间是多少?

3) 3) MCU RST 引脚的 VIH 和 VIL 电压电平是多少?

此致、

Rohidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、  

    [引用 userid="342676" URL"~μ C/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller 组/msp430/f/msp-lower-microcontroller -forum/1102714/msp430fr2355 related to -inal-built-dac 模块时钟和 rst-pin 电压电平"] 1)可以从 SAC/quote 模块一次性使用多少个 SAC/DAC 通道?]

    四、每个 SAC 可用作 DAC、并有四个 SAC

    [引用 userid="342676" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller -group/msp430/f/msp-lower-microcontroller -forum/1102714/msp430fr2355 related to -inal-built-dac module-clock-and-rst-pine-voltage-levels "] 2)使用 REFO 时钟恢复时钟恢复时,内部参考时钟恢复时间[引用时钟周期]

    根据您使用的时钟、REFO 的启动时间约为72us。

    [引用 userid="342676" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller 组/msp430/f/msp-lower-microcontroller -forum/1102714/msp430fr2355 related to -inal-built-dac 模块时钟和 rst-pin 电压电平"] 3) VIH 的电压和电平[引用 VST]

    您可以将 GPIO 参数称为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢