This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:可以#39;t 使用 CCS 或 Uniflash 进行编程、但可以与 MSP430Flasher 配合使用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097975/msp-fet-can-t-program-with-ccs-or-uniflash-but-works-with-msp430flasher

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659UNIFLASH

我尝试使用 Spy-by-Wire 的 MSP-FET 在定制 PCB 上对 MSP430F5659进行编程。 每次使用命令行中的 MSP430Flasher 时、编程都会起作用(请参阅日志文件)。 Uniflash 能够检测 MSP、但在加载固件时失败、并显示以下错误消息:"Error connecting to the target:unknown device (连接到目标时出错:未知设备)"(请参阅图片)。 我 在 尝试在 CCS 上进行编程/调试时遇到相同的错误。

是否有任何想法、问题可能是什么?

  e2e.ti.com/.../programming.log