- MSP430的系统复位寄存器中的第一个值是什么(下面提供了数据表的屏幕截图供参考)? 何时需要此值?
- 值00h 和02h (BOR)有何不同。 当我复位电路板时、我得到00h 或02h。 我正在尝试了解这些值的预期时间以及它们有何不同。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

谢谢!
Pinakin、您好!
您在这里练习的目的是什么? 您想弄清楚什么?
如果 SYSRSTIV 显示为0x00、那么它已经被查看并且最高级别的中断已经被清除。 根据您的设置、引导时的 CINIT 函数可能会执行此操作。 如果您还通过 CCS 中的调试窗口查看此内容、则在正确查看时可能会遇到问题。
如果您想举例说明如何在应用中查看 SYSRSTIV 以便确定复位原因、请参阅以下 E2E 帖子: