This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:公开32kHz 信号放大器;使用振荡器而不是晶体

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101372/msp430f6726-exposing-32khz-signal-using-oscillator-instead-of-crystal

器件型号:MSP430F6726

大家好、

您能否查看我的客户提出的以下请求?

在我们的 MSP430F6726产品中、我们需要暴露32kHz 信号以实现可编程逻辑时序。

MSP430F6726连接了一个32kHz 晶体、我们可以在 引脚99上输出 aclk_out、但也需要禁用 JTAG 和 bibire、这是我们无法实现的。

该器件由电池供电、因此低功耗至关重要。

 

问题:

我们能否将32kHz 信号与 XIN 输入相连(第 24)来自外部信号源(振荡器)? 在数据表中、假设晶振而不是振荡器、概述了所有内容。 我们尝试连接振荡器、但 MCU 不会打开。 TI 的建议是什么?

2.你还提出哪些其他选择?

谢谢、
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据用户指南第5.2.4节、这似乎是可能的。  

    请注意、在 POR 上、XT1被启用且驱动最大。  客户应禁用 XT1驱动器并启用 XT1BYPASS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!

    非常感谢!