This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5632:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2531520 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358, MSP430F5632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103568/msp430f5632-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430F5632
主题中讨论的其他器件:MSP430F5358

您好!

在我们的新项目中、我们 希望将 MSP430F5358替换 为  MSP430F5632。除 USB 引脚外、几乎所有引脚都与新 IC 兼容。  在 MSP430F5358中、这些引脚作为 LDOI 和 LDO0、 V18和 PUR 引脚在此状态下为 NC。

目前、LDOI 为 GND、所有其他为 NC。

我们使用 MSP430F5632IPZ 器件作为板管理控制、我们不使用 USB BSL (仅 JTAG/UART)。 我们是否可以将该引脚保持未连接状态、或者我是否需要进行连接。

请 分享这些引脚的建议方案/连接。

请分享您在更换部件方面的想法/这是否兼容...?

请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何未使用的引脚都应遵循用户指南表中的第1.6章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen Gao:

    感谢您的回复、我很清楚未使用的引脚。

    除了   存储器更改和 I2C、SPI 编号更改之外、还可以建议是否可以使用 MSP430F5632代替 MSP430F5358。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    通用 I/O 具有相同的名称。 但我不知道您的每个复用功能。 多路复用功能的这两个器件之间几乎没有什么区别。 因此、您可以检查系统中使用的每个引脚的多路复用功能。 如果它们相同、您可以更换它。