This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:OSS 模式

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110651/msp430f5234-oss-mode

器件型号:MSP430F5234
主题中讨论的其他器件:TPS23881

您好!

对于 OSS、如何检查 MCU 在1位或3位模式下工作? 这两种模式之间有何不同、哪一种更好?

 

根据以下波形、它看起来 MCU 在1位模式下工作。 谢谢。

-布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将问题重定向至 TPS23881论坛。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110671/tps23881-msp430f5234-oss-mode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank 和 Bryant、

    我将把这个主题移到我们的小组、关闭另一个主题。  

    根据波形、它仍然使用3位 OSS、OSS 代码为100。 如果您使用1位 OSS、OSS 引脚将为高电平或低电平。 它不会切换。  

    1位 OSS 仅为您提供2级优先级、3位 OSS 为您提供7级优先级。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    还有一个问题

    对于 OSS、如何检查 MCU 在1位或3位模式下工作? 谢谢。

    -布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩特、

    如果您使用 FirmPSE 解决方案、我们将使用3位 OSS、因为我们必须使用它来支持多电源功能。 谢谢。

    此致、

    一分钱