This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:错误:无法识别目标器件

Guru**** 2926630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111758/msp430f5438a-error-cannot-identify-the-target-device

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5994

尊敬的 TI 团队:

我们正在尝试通过 MSP-EXP430FR5994开发套件的调试器在定制板中刷写 MSP430F5438A。我们有6块定制板、其中两块板存在问题。

A. 在其中一个电路板中、我们无法进行闪存、我们收到错误"无法识别目标器件"。  

这是我们的设计原理图。

下面是我们尝试调试的内容列表。

1、LP 板与定制板之间的导线较短(约4-5英寸)。 在工作板中、我们能够使用更长的导线(约6-7英寸)刷写 MSP。 电路板上的布线约为500mil。

VCORE 引脚的衰减看起来也不错。  

3.为 MSP430供电也是正确的。

我们尝试探测工作板和非工作板之间的 SBW 信号(TDIO、TCK)。

下面是工作板的图像(黄色信号:TCK、蓝色信号:TDIO)

这是不工作板的图像

我们多次尝试刷写 MSP430以捕获上述图像。 工作板和非工作板之间的波形看起来相似。

B. 在另一个电路板中、我们面临 UART 接口问题。 我们有用于打印日志和监控某些 GPIO 引脚的控制台。 加电时、我们在控制台上打印(意味着 UART TX 正在工作)。 启动后、当我们尝试从控制台读取数据时、MSP 没有响应(我们认为 UART RX 没有正确响应)。当我们探测 Rx 信号时、我们能够观察传输情况、但 TX 信号上没有任何响应。  

这会有什么问题、我们将如何进一步调试?

注意:我们已更换  了两个电路板中的 MSP430F5438A。 之前它工作正常、在更换 MSP430F5438A 后、我们面临此问题。   

--

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    有关原理图的注意事项。 为什么要将上拉电阻从 TEST 连接到 VCC? 这不建议。 如果您担心噪声、则可以在测试中连接下拉电阻器。 请参阅 硬件工具用户指南中的图2

      

    [~ userid="467690" URL"μ C/support/microcontroller /msp-lust-power-microcontroller -group/msp430/f/msp-lust-microcontroller -forum/1111758/msp430f5438a-error-cando-identify-the -target-device"]  我们已在两个电路板上更换了 MSP430F5438A。 之前它工作正常、在更换 MSP430F5438A 后、我们面临此问题。   [/报价]

    如果它在早期工作、则可能会指出器件的连接问题。 您能否验证器件引脚与电路板之间的连接是否良好?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    [~ userid="416841" URL"/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontrollers-forum/1111758/msp430f5438a-error-cando-identify-the -target-device/419993#419993"]有关原理图的注释。 为什么要将上拉电阻从 TEST 连接到 VCC? 这不建议。 如果您担心噪声、则可以在测试中连接下拉电阻器。 请参阅 《硬件工具用户指南》中的图2:[/引述]

    上拉电阻只是可选的、在我们的设计中它是 DNI (未安装)。因此 TEST 引脚上没有任何上拉电阻。

    [引用 userid="416841" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111758/msp430f5438a-error-cando-identify-the -target-device/419993#419993"]您是否可以验证器件的引脚是否与报价板之间有良好的连接?]

    我们知道、器 件采用 BGA 封装、很难识别连接问题。我们想知道所有可能导致该错误的原因是什么"无法识别目标器件"、因此我们可以研究调试和缩小问题范围的方法。  

    在另一个电路板中、可能是导致 UART 行为错误的原因是什么?

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我不能100%确定哪些特定条件会导致"无法识别目标器件"。 这只是意味着调试器无法与器件建立连接。 由于您仅在更换 MSP4305438A 后遇到此问题、该问题表明该器件存在一些连接问题。 BGA 焊盘在开关期间是否可能损坏?

    您能否使用 UART 尝试一个简单的软件示例来确定它是否起作用? 是否仅在一个电路板上发生?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    [引用 userid="416841" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111758/msp430f5438a-error-cand-co-identify-target-device/4120583#4120583]uart 的简单软件示例是否可以使用 UART 来确定该软件示例? 是否仅在一个电路板上发生?[/报价]

    是的、只有一个电路板存在 UART 问题。

    --

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在电路板上尝试了一个具有 UART 问题的简单软件示例(如回路)? 如果可以、则您的软件可能存在问题。 如果不起作用、则硬件可能出现问题。

    Evan