This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:时钟频率随 Vdd 电压的变化

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111642/msp430fr2433-clock-frequency-variation-with-vdd-voltage

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我尝试以低电压运行 MCU、以了解它如何对低电压做出反应。 我尝试以可能的最低电压1.8V (在数据表中给出)运行、MCU 当时不工作、因此我进行了 google 并发现在1.8V 时、我们需要将时钟频率更改为1MHz。 更改时钟频率后、它可以正常工作。

因此、我想了解时钟频率如何随 Vdd 电压输入变化。 是否有任何表格或图表用于此变化?

谢谢、

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevant、

    您能否提供显示您所提到信息的资源的链接?  

    根据我们的文档、该器件上似乎没有1.8V 的最大时钟频率。 一般来说、提供的各种时钟源使用的功率越来越大(此信息可在器件数据表中找到)、但我不知道我们提供的显示 Vdd 和可用时钟频率之间关系的表或图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的澄清、我知道了、但我对此还有一个问题。 我可以在最大频率下运行 MCU 的最小电压是多少? 我无法在数据表中找到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不指定该值、而是简单地指定最小电源电压为1.8V。 在该1.8V 电压下、我们不指定最大时钟频率、因此、当提供最小电压时、我希望器件能够以最大时钟频率运行。  

    同样、如果您可以向我介绍您提到的资源、即在1.8V 下运行时、时钟频率必须为1MHz、我想对此进行研究并进行验证。