您好!
我们尝试使用 MSP430FR2433 P1.1引脚的 ADC 引脚读取3.0V 电压。 ADC 配置为使用内部 Vref (即 1.5V)。 当电压高于1.5时、它显示的值与1023输出的值相同。 在获得该值时、我们考虑使用外部 Vref、以便我们可以将电压基准增加到3.0V、以便读取高达3.0V 的 ADC 值。 但是、在阅读 MCU 文档后、我们可以看到我们可以提供的外部 Vref 最大为1.242、这意味着我们无法使用它来感应3.0V 信号。
这是否意味着使用此 MCU 无法感应3.0V 信号。 现在我们被困在这里、无法理解如何解决这个问题。 请提供一个解决方法、我们可以如何解决这个问题。
谢谢、
JS