请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 您好!
我从使用 FR2355设计电路板的客户那里得到了一个问题。
客户计划使用具有内部基准电压的 ADC。 以防万一、他希望使用外部 VREF 作为备份。
根据数据表(SLASEC4D)图7-5、建议将去耦电容器用于外部 VREF。
因此、他将这些去耦电路放置在 PCB 上。
问题:
当使用内部基准电压时、这是否可以放置这些去耦电容器? 没有副作用?
谢谢、此致、
田志郎一郎