This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用内部基准电压时的 ADC 去耦电容器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111550/msp430fr2355-adc-decoupling-capacitors-when-an-internal-reference-is-used

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我从使用 FR2355设计电路板的客户那里得到了一个问题。

客户计划使用具有内部基准电压的 ADC。 以防万一、他希望使用外部 VREF 作为备份。
根据数据表(SLASEC4D)图7-5、建议将去耦电容器用于外部 VREF。
因此、他将这些去耦电路放置在 PCB 上。

问题:
当使用内部基准电压时、这是否可以放置这些去耦电容器? 没有副作用?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不在 VREF 引脚上输出内部基准电压、这应该不是问题。 您可以将 EXTREFEN 配置为0来执行此操作。  

    此致、

    现金 Hao