This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47183:利用超前延迟信息测量电压和电流之间的相位角

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111248/msp430f47183-measurement-of-phase-angle-between-voltage-and-current-with-lead-lag-information

器件型号:MSP430F47183

您好!

我们正在使用 MSP430F47183设计导入/导出计量表(网表)。

我的疑问是如何测量电压和电流之间的相移、以及它的特性、即以电压为基准的超前或滞后。 此信息的精确性质对于设计网表(去除污功率象限)而言是必不可少的。

因此、我想问 TI 是否有任何库(.c 文件)用于测量网表参数。

请 提供您宝贵的建议和必要的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不相信 TI 会为此器件提供任何特定于进出口计量表的软件示例。

    此致、

    Evan