This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5341:晶体振荡器在 UART 通信期间停止

Guru**** 2804835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RGZ48B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops-during-uart-communication

器件型号:MSP430F5341
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430RGZ48B

各位专家、您好!

在过去是否曾发生过由于使用 UART 引脚(P3.3/P3.4、P4.4/4.5)时糟糕的通信路径模式(布局)而导致振荡错误的情况? 请告诉我们您知道的内容。

目前、我们有一个使用 MSP430F341的客户电路板、但晶体振荡器突然停止时出现问题。

[详细信息]

  • 发生率为1/500单位。
  • 仅操作时钟时不会出现问题。 使用"MSP430F534x_uscia0_UART_03.c"执行上述测试。 当仅使用内部振荡器或仅使用外部振荡器时、未发现任何问题。
  • 将有问题的主板(A)上的 MSP430与无问题主板(B)上的 MSP430交换、导致 A 侧出现问题、B 侧没有问题。
  • 由于使用目标板(MSP-TS430RGZ48B)、A 侧出现问题、B 侧没有问题。 当 UART 线(Tx、Rx)交叉通信时、会发生振荡异常。 在 B 侧、在相同的条件下不会发生振荡误差。

上面的表示这个问题有可能是由外部环境引起的、但是 MSP430内部也有一个问题。 如果 UART 布局之外存在任何类似的情况或可能的因素、如果您能告诉我们、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    首先、我想澄清您使用 XT1 32K 或 XT2高速晶体的振荡器吗?

    [~ userid="402494" URL"μ C/support/microcontroller /msp-lust-power-microcontroller 组/msp430/f/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communication (仅运行时钟时不会出现问题)。 使用"MSP430F534x_uscia0_UART_03.c"执行上述测试。 当仅使用内部振荡器或仅使用外部振荡器时、未发现任何问题[/QUERP]

    我是否可以认为使用我们的演示代码 "MSP430F534x_uscia0_UART_03.c"时没有问题?

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller -group/msp430/f-power-microcontroller -forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communication "]将电路板上的 MSP430与电路板上的 MSP430交换(A)、不会导致问题(A 侧)、并且不会导致问题(A 侧)。

    此测试显示与外部硬件相关。 您能否向我展示您使用的晶体规格以及晶体部件的原理图和布局?

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller 组/msp430/f-power-microcontroller -forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communication "]由于使用目标板(MSP-TS430Z48B/RGB),因此不会出现问题[引用]。

    您的 A 侧意味着什么? 您有两 个 MSP-TS430RGZ48B 板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高格雷、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="319723" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp330/f-low-power-microcontrollers-forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops -during -UART-communication 4087072#4087072"]首先我想澄清一下您使用的是哪种 Xt2还是哪种 Xt2高速晶体?]

    使用 XT1 327768KHz。

    [~用户名="319723" url="支持/微控制器/MSP-low-power-microcontrollers-group/msp3043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communication /4087072#4087072"]
    仅操作时钟时不会出现问题。 使用"MSP430F534x_uscia0_UART_03.c"执行上述测试。 当仅使用内部振荡器或仅使用外部振荡器时、未发现任何问题

    我是否可以认为使用我们的演示代码 "MSP430F534x_uscia0_UART_03.c"时没有问题?

    [/报价]

    我很抱歉。 有一个校正。 时钟使用以下示例代码进行了测试、以验证 XT1运行。
    MSP430F534x_UCS_06.c

    我再次确认仅 UART 的运行结果(使用 REFO)。

    [~用户名="319723" url="支持/微控制器/MSP-low-power-microcontrollers-group/msp3043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communication /4087072#4087072"]
    将有问题的主板(A)上的 MSP430与无问题主板(B)上的 MSP430交换、导致 A 侧出现问题、B 侧没有问题。

    此测试显示与外部硬件相关。 您能否向我展示您使用的晶体规格以及晶体部件的原理图和布局?

    由于使用目标板(MSP-TS430RGZ48B)、A 侧出现问题、B 侧没有问题。

    您的 A 侧意味着什么? 您有两 个 MSP-TS430RGZ48B 板吗?

    [/报价]

    很抱歉、解释不好。 A 和 B 的定义如下。

    MSP430 (电路板上有问题)是
    MSP430 (在电路板上没有问题)是 B

    A 和 B 的交换测试会导致接管问题、B 没有问题。

    在 A 和 B 上使用单个 MSP430在目标板上进行检查、A 有问题、B 没有问题。  当 UART 线(Tx、Rx)交叉通信时、会发生振荡异常。 在 B 侧、在相同条件下不会出现振荡异常。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否帮助进行使用模式代码  MSP430F534x_uscia0_UART_03.c (启用 XT1)和具有故障器件 A 的 TI 目标测试板(MSP-TS430RGZ48B)的测试、以查看是否可以重新出现问题?

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontroller /msp-lower-power-microcontroller 组/msp430/f-power-microcontroller -forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - trade-during -UART communication "]当使用 UART 引脚(P3.3/P3.4、P4.4/4.5/quot[]

    您的意思是、无论是否使用了 P3.3/P3.4或 P4.4/P4.5、都将始终触发此问题?

    您能否帮助比较器件 A 和 B 之间引脚 P5.4、P5.5、P3.3/P3.4或 P4.4/P4.5的阻抗与 GND?

    顺便说一下、故障率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高  格雷、

    [引用 userid="319723" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430low-power-microcontrollers-forum/1103043/msp430f5341-crystal-osciller-stops -during -UART-communicity/4095085#4095085"]如果使用  MSP430F48x_t1器件时出现问题、您能帮助测试 MSP430Cid_t3 (如果使用 MSP430F48b_t1)、请参阅 MSP430t1_tcirt3目标电路板(如果 MSP430t1)、请参阅 MSP430t1、并使用 MSP430t1、t1、t1、t1、t1、t1、t1、t1、t1

    我们目前正在申请上述内容。

    [引用 userid="319723" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/fow-power-microcontrollers-forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops - during -UART-communicity/4095085#4095085"]您是否意味着无论 P3.3/p4.4/p4.5[引用此问题是否始终会触发 P3.4]

    我目前正在重新确认上述内容。

    [引用 userid="319723" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430low-power-microcontrollers-forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops -during -UART-communicity/4095085#4095085"]您能不能帮助将 P3.4[P5.4/P5.4]或 P4.5/GND 引脚的阻抗与 P4.5[P5.4]或 P5.4[P5.4]引脚 P5.4]

    我想将其添加到待确认的项目列表中、您能告诉我如何确认以上内容吗?

    [引用 userid="319723" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp3043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops -during -UART-communicity/4095085#4095085"]顺便说一下,故障率是多少[引用]

    就我们可以确认的情况而言、它是500个器件中的1个。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402494" URL"~μ C/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/low-power-microcontrollers-forum/1103043/msp430f5341-crystal-oscillator-stops -during -UART-communication 4097871#4097871"]您能否告诉我/如何确认报价?]

    GPIO 与 GND 之间阻抗的正常值将> 1Mohm、类似于3Mohm。 但是、如果因 ESD 或 EOS 而损坏的引脚、则会更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高  格雷、  

    很抱歉耽误你的回答。 我明白了。 我将在收到客户的回复后立即与您联系。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户提供的任何更新? 或者、我将首先关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 格雷、  

    到目前为止、我们尚未收到客户的任何回复。 如果出现其他问题、我将提出一个相关问题。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错