This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:如何在测试夹具中从另一个微控制器控制 MSP GANG 编程器。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110852/msp430fr2422-how-to-control-msp-gang-programmer-from-another-microcontroller-in-a-test-jig

器件型号:MSP430FR2422

如何从测试夹具中的另一个微控制器控制 MSP Gang 编程器。

我的要求  

我有两个固件文件、一个用于测试、另一个是实际的固件文件、我计划在包含 MSP 430控制器的电路的生产和测试过程中执行自动化过程、现在我想用一种方法命令程序员下载特定的固件 (测试固件或基于测试状态的实际代码)、测试夹具包含一个8位微控制器、该微控制器应该能够命令并检查程序状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin MC、您好!

    MSP GANG 具有可与8位微控制器连接的 RSR232接口。 MSP GANG RS232 API 支持多种命令、包括:

    这样、您应该能够选择所需的映像(测试或生产)、然后对其进行编程。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有我可以在我的项目中使用的 API 库。 或者我应该自己创建一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不相信 TI 为此提供了任何 API 库。 您必须自己创建所需的 RS232框架。 幸运的是、它应该简单地满足您的应用所需的命令。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的帮助。