This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:晶振选择

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1110406/msp430f67791a-crystal-selection

器件型号:MSP430F67791A

我们在保护继电器器件中使用 TI 控制器系列 MSP430F67791A。我已经连接了一个32.768kHz 的晶体和15pF 的负载电容、并生成了1ms 的 ADC 中断、以每1ms 收集一次 ADC 样本。 但是、由于精度问题、我们无法在1ms 的持续时间内采集每个样本。
它会在2ms、1.3、0.980、0.550和0.002内收集一段时间。 这会影响我们的测量幅度和继电器工作时间值。 因此、我们希望将8.00MHz 晶体与同一控制器配合使用、这是因为可以使用8.00MHz 晶体配置时钟初始化和 ADC 中断。
如果是、那么我们需要考虑哪些参数以及参数值???
我们正在等待您的快速响应、这将帮助我们向前迈进。


谢谢、此致。
Kaustuh Gawli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在 MSP430F67791A 中此处所指的是哪个 ADC? 10位 SAR ADC 还是24位 SD ADC?

    您似乎需要更高的 ADC 采样频率。 您可以为 ADC 使用频率更高的时钟源来实现这一点。  

    10位 SAR ADC 的时钟源为 SMCLK、MCLK、ACLK 和 MODCLK。  24位 SD ADC 的时钟源为 SMCLK、MCLK、ACLK 和外部 CLK。 您可以检查配置并使用更高的频率。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hi Cash Hao

    我们将使用具有 SMCLK 时钟的24位 SD ADC。 但是、通过使用外部时钟(32kHz)、我们为24位 SD ADC 配置 SMCLK 以实现1ms ADC 中断。

    我们想知道、通过使用8MHz 的外部时钟、我们可以实现更高的频率。

    此致、

    Kaustuh Gawli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为您使用 SMCLK 作为 SD24 ADC 的时钟源。 为什么不在代码中将 SMCLK 配置为8MHz? 无需使用外部8MHz 时钟源。  

    她是一个有关如何将 SMCLK 配置为8MHz 的示例代码。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOSlnOtV9.J1XfyQfN.cYw__IOGqZri__LATEST

    此致、

    现金 Hao