我已将 BQ UART 设置为使用 DMA 触发器进行接收。
我将 dma_value 设置为 uint16_t、因为测量数据大小是 uint16_t 但是、初始化数据是 uint8_t
BQInitTest 显示了正确的初始化字节序列。
但我在 dma_value 中看到的内容如图片 dmaValue 所示。 我不了解 dmaValue 中的字节顺序。 如逻辑分析仪中所示、BQ 对初始化的响应是正确的。 我已经附加了 DMA 设置和 DMA ISR uartSend 的代码。uartReceive 也已连接、但问题发生在这之前。
extern uint16_t bq79600Addr;
extern BYTE autoaddr_response_frame[(1+6)*TOTALBOARDS];
extern uint16_t response_frame[(8)*TOTALBOARDS];
uint8_t uartRxLen;
uint16_t dma_value[(8)*TOTALBOARDS] = {0};
uint8_t startMeasure = 0;
uint8_t bqAddr = 0;
void DMA_Init(){
__data20_write_long((uintptr_t)&BQUART_DMASA, (uintptr_t)&BQUART_RXBUF);
__data20_write_long((uintptr_t)&BQUART_DMADA, (uintptr_t) dma_value);
BQUART_DMACTL &= ~DMAEN;
DMACTL0 |= BQUART_DMA_RX_TRIGGER;
DMACTL4 |= DMARMWDIS;
//Repeated single transfer; increment destination address; source address unchanged;
//byte to byte transfer source to DMA; byte to byte transfer destination to DMA;
//rising edge DMA trigger; DMA enable
BQUART_DMACTL |= DMADT_4|DMADSTINCR_3|DMASRCINCR_0|DMASRCBYTE__BYTE|DMADSTBYTE__BYTE|DMA_TRIGGER_RISINGEDGE|DMAEN;
}
int ReadFrameReq(BYTE bID, uint16_t wAddr, BYTE bByteToReturn, BYTE bWriteType, BYTE rxLen) {
bReturn = bByteToReturn - 1;
uartRxLen = rxLen;
//PN setting a flag to identify when BQ79600 address is being read
if (wAddr == 0x2001)
bqAddr = 1;
if (wAddr != 0x2001)
bqAddr = 0;
if (bReturn > 127)
return 0;
return WriteFrame(bID, wAddr, &bReturn, 1, bWriteType);
}
void uartSend(int length, uint8_t * data){
uint8_t i;
BQUART_DMASZ = uartRxLen;
BQUART_DMACTL |= DMAEN;
BQUART_DMACTL |= DMAIE;
for (i = 0; i < length; i++){
while (!(BQUART_IFG & UCTXIFG));
BQUART_TXBUF = data[i];
}
}
void uartReceive(void){
uint8_t i;
uint8_t aaResp[7*TOTALBOARDS];
if (startMeasure == 1){
memcpy(response_frame, dma_value, uartRxLen);
}
if (bqAddr == 1){
for (i = 0; i < 4; i++){
aaResp[2*i] = (uint8_t) dma_value[i] & 0x00ff;
aaResp[2*i+1] = (uint8_t) ((dma_value[i] & 0xff00) >> 8);
}
memcpy(autoaddr_response_frame, aaResp, uartRxLen+1);
bq79600Addr = autoaddr_response_frame[4];
startMeasure = 1;
}
}
#pragma vector=DMA_VECTOR
__interrupt void dmaIsrHandler(void)
{
switch(__even_in_range(DMAIV, BQUART_DMAIV_IFG))
{
case BQUART_DMAIV_IFG:
BQUART_DMACTL &= ~DMAIE;
uartReceive();
// Exit low power mode on wake-up
__bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
break;
case DMAIV_DMA0IFG:
break;
case DMAIV_DMA2IFG:
break;
case DMAIV_DMA3IFG:
break;
case DMAIV_DMA4IFG:
break;
case DMAIV_DMA5IFG:
break;
default: break;
}
}