This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:读取信号

Guru**** 2788005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1125488/lp-msp430fr2476-reading-signals

器件型号:LP-MSP430FR2476

您好!

我想从外部器件读取~4个数字信号、并将这些值保存在 launchpad 中、然后通过计算机访问这些值。 我该怎么做?

谢谢。

VD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 Booster Pack 还是其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VD:

    如果您需要从4个不同的器件读取数据并且它们使用 SPI I2C、则可以为此进行配置。 (这是首选方法)

    您可以使用设置为输入的 GPIO 引脚、读取信号并在引脚上的中断服务例程期间存储数据。 与此处的示例代码类似: LPM3 p1.3上的软件端口中断服务。 (此方法可行、但不建议使用)。

    要与计算机通信 以进行评估、您只需使用 FR2476的 Launchpad 并通过 UART 发送数据即可。 (您需要更新示例以适合您的应用)

    Booster Pack 专为简单的即插即用方法而设计。 如果您有适用于这些外部器件的 Booster Pack、则可以更快地设置系统、否则您需要将所有连接线连接到 LaunchPad。

    此致、

    Luke